主题中讨论的其他器件:WMBUS、、 CC1101
大家好、
您能在下面询问我们的客户吗?
对于 CC1310在 WMBUS 868、95 C 和 T 模式下的使用、我有一些问题。 在大约13-14字节后、器件似乎失去比特率同步。 是否有任何设置可更改算法以保持比特率同步?
我应用了补丁 https://www.ti.com/lit/an/swra522e/swra522e.pdf 接收某些计量表时出现问题、但并非全部。 那么、我认为它与比特率同步有关。
下面是接收到的2个数据包、但不完全相同、但粗体数据应相同。
第一个解决方案采用了 CC1310
2e44333008421100091b7a28a82025 0c99cdbefd2b4717ea262f466aea5242674de4c61c1da8bbb32e2787bcf1fb.
第二个下载 CC1101
2e44333008421100091b7a29482025 0c99cdbefa56ce2fd44c5f8cd5d4a484ce9bc98c383b5177665c4f0f79e3f78d
从 CC1310接收到的数据包看起来是1字节更短、有时 CC1310需要两次一位、这表示 CC1310符号速率达到 FAST。
请参阅标有 CC1310错误数据的红色半字节。
不过、我们已设置 CC1310和 CC1101以在100k 位上运行这两个套件。
根据 EN13757、接收器应该能够在 T 模式下处理90–110kbit、因此即使发送器的比特率有轻微的偏移、这应该不是问题。
回到我的问题、是否可以使 CC1310在处理不同比特率方面更轻松地进行处理、使其与 CC1101的工作方式相同?
我将在星期三收到来自客户的计量表、然后我将能够测量准确的错误、但我仍然想了解一些有关要设置什么寄存器以使其正常工作的信息。
我们能够以某种方式改变时钟恢复算法的工作方式和策略吗?
我们在接收比特率为99、5kbaud 的器件时遇到问题、这应该不是问题、因为 CC1310应该能够处理90–110kbaud。
我想要的是与 S2LP 时钟恢复设置类似的东西、用于设置 PLL 和 DLL、或者与 CC1101类似。

此致、
Danilo.