This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:透明串行模式意外行为

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1218412/cc1125-transparent-serial-mode-unexpected-behaviour

器件型号:CC1125

您好!

使用一对以透明串行模式连接的 BOOSTXL-CC1125评估板时、我注意到在某些特定情况下、通常是接收到的信号占空比高或低时、正在将时钟信号(或一些其他工件)调制到接收器(GPIO0)的输出。

实验设置:

与输入脉冲相关的纯净输出脉冲图像:

占空比降低、输出信号上出现额外伪影:

增加脉冲宽度一位后伪影消失:

几乎100%的占空比和伪影开始重新出现

对我可能做错了什么有什么建议? 参考手册中关于透明串行模式使用的文档很少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到的问题 可能与输入线路处于高电平或低电平的时间过长有关、这是一长串相同符号。

    您是否可以关闭频率偏移校正并再次进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Diego,这解决了我遇到的问题。