This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:CC1352P7

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1212368/cc1352p7-cc1352p7

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P、、 LAUNCHXL-CC1352P1

我们有一个使用 CC1352P 的产品、最初使用的是 CC1352P1、由于需要更大的代码存储器、我们改为 CC1352P7

我们可以看到中心频率附近低处的杂散差异。 P1的杂散比 P7低约3dB (见下图)

我们还可以看到射频链路降级3dB

  1. 这些虚假物体的来源是什么
  2. 是否有可能消除它们或者至少将 P7杂散减少到 P1电平

谢谢

图1:- CC1352P1的载波(杂散~-27dBm)

图2:-  CC1352P7的载波(杂散~-24dBm)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些测量是在定制硬件(分别将 CC1352P 和 CC1352P7安装在同一设计上)上进行的还是在 TI LaunchPad 上进行的?

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上每项测量都是在定制硬件上进行的(CC1352P 和 CC1352P7分别安装在相同的设计上)

    此致、

    Yehuda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢- 其他一些问题:

    • 这些测量是否使用 SmartRF Studio 进行了 TX 设置?
    • 您正在使用哪个 BOM - LAUNCHXL-CC1352P1?
    • 在多少个板上观察到这种情况(即是否不止一个)?

    此致、
    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 我们启动该项目时使用了 SmartRF Studio 来生成 TX 设置、开发过程中、一些参数发生了更改、但在 SmartRF Studio 上进行了验证。 如果您需要有关特定寄存器的信息、请列出它们、我将发送它们
    • 此设计基于用于低射频功率的 Johanson 平衡-非平衡变压器滤波器0900PC15A0036和用于  高射频功率的 RX、并基于 Johanson 平衡-非平衡变压器滤波器200/50匹配用于高射频功率的1720BL15B0200器件。 分立式组件主要是0201。
    • 我们测试了5个电路板、所有这些电路板上都进行了测试

    此致、

    Yehuda

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽可能发送寄存器设置(.zip 或 Insert -> Code 是最容易读取的格式)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. zip 文件保存由 TI 工具生成的文件

    2.我们更改射频配置文件的方式如下:  
       a.比特率 +偏差+ BW + fecMode -通过使用  RF_runCmd ()  
       b.使用  RF_setTxPower 更改 Tx 功率
       a. 通过   RF_runCmd ()运行命令行函数来改变频率  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送这些演示。

    我将 不得不检查,看看是否有任何类似这样的观察,在下周的测试和答复。

    输出功率降低时、是否观察到 P7器件上的杂散?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法完全确定您根据提供的信息使用了哪个参考设计-它是 HPA 输出上的双频带 Sub-1GHz/2.4GHz 设计?

    如果您可以共享设计、则可能会以最快的速度;请通过提交设计  低于1GHz 设计审查提交:  https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS (理想情况下为原理图、BOM 和 Gerbers)。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记已解决(关闭线程)、因为迁移到私人消息传递- 我不想毫无必要地公开披露有关您的设计的信息。