Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、
大家好
更新以更新:上一个陈述错误。 它会在禁用安全性的情况下崩溃。 但是,如果有一个正在运行的 WiSun 网络与边界路由器,则会出现*仅*例外。 因此、如果网络代码未看到无线网络、则不会出现异常。
我们正在上述函数中获得 HWI 异常(更符合 exceptionInfo 中的 SP、LR、PC 寄存器)
如何解决此问题?
根据调试器堆栈跟踪:
德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针/Cortex_M4_0 (已暂停)
macAllocTxBuffer () at mac_hl_patch.c:1 690 0x00048A76
macBuildCommonReq () at mac_hl_patch.c:2 739 0x00033B1E
macRadioSendEnhanck (),Mac_RADIO_TX.c:1 179 0x0007B402
rxFcsIsr ()在 mac_rx.c:1 331 0x0001524A
rxPayloadIsr ()、位于 mac_rx.c:1 052 0x00015024
rxStartIsr()位于 mac_rx.c:0 0x0000B590
macRxFrameIsr () at mac_rx.c:400 0x0000B2FE
macRxCbSubG () at mac.c:0 0x00021E3C
macRxCb()在 mac.c:546 0x00021E1C 处
RFCC26X2_MULTIPLE.c:2 947 0x00039496处的 RF_radioOpDoneCb ()
rf_fsmActiveState ()位于 List.h:155 0x0000E9AC
TI_SysBIOS_KNL_Swi_run ()、位于 Swi.c:185 0x0006994A
TI_SysBIOS_KNL_Swi_restoreHwi ()位于 Swi.c:440 0x0005538A
TI_SysBIOS_family_arm_m3_Hwi_doSwiRestore ()、位于 Hwi.c:1 754 0x0008A7FA
TI_SysBIOS_family_arm_m3_Hwi_dischat + 0xb0 ()