请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P 我有一个基于"rfWsnConcentratorOadServer"和"rfWsnConcentratorOadClient"等示例的代码、它们来自6.10 SDK、EasyLink 堆栈。
通过 syscfg、我试图将 OAD 块大小从默认的64字节增加到新的64字节。 我还在 oad_write_bin.py 脚本中更改了"uart_oad_block_size"字节大小。
通过 UART 将 bin 文件上载到服务器可以正常工作、但在服务器和客户端中都会导致 OADStorage_imgFinalize 验证 img 的 CRC 失败(oadCheckDL 函数 crcCalculated!= crcFromHdr 并返回'OADStorage_CrcError')。
有任何帮助吗?