This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:将 OAD 块大小增加到超过64字节会导致 OADStorage_imgFinalize 失败(EasyLink STACK 6.10 SDK)

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1206840/cc1352p-increasing-oad-block-size-over-64-bytes-results-in-oadstorage_imgfinalise-fail-easylink-stack-6-10-sdk

器件型号:CC1352P

我有一个基于"rfWsnConcentratorOadServer"和"rfWsnConcentratorOadClient"等示例的代码、它们来自6.10 SDK、EasyLink 堆栈。

通过 syscfg、我试图将 OAD 块大小从默认的64字节增加到新的64字节。 我还在 oad_write_bin.py 脚本中更改了"uart_oad_block_size"字节大小。

通过 UART 将 bin 文件上载到服务器可以正常工作、但在服务器和客户端中都会导致 OADStorage_imgFinalize 验证 img 的 CRC 失败(oadCheckDL 函数 crcCalculated!= crcFromHdr 并返回'OADStorage_CrcError')。  

有任何帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找资源来帮助处理此请求、并会尽快回复您。

    Siri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请进行更新吗? 我需要增加块大小以加快加载过程