请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 嗨、团队:
我们最近定制了嵌入在小型外壳中的弹簧天线、其驻波比为4、回波损耗为-4dB。
请问大家、驻波比比较高、长期运行会损坏部件、导致永久的传输故障?
天线驻波比:

回波损耗:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、团队:
我们最近定制了嵌入在小型外壳中的弹簧天线、其驻波比为4、回波损耗为-4dB。
请问大家、驻波比比较高、长期运行会损坏部件、导致永久的传输故障?
天线驻波比:

回波损耗:

您好!
在天线参考平面上执行负载拉取测量时、我们未观察到任何此类问题。
然而、我们并未在较长一段时间内对极差的不匹配进行测试(因为我们建议遵循参考设计)。
另一个问题是高 VSWR 会导致不必要的杂散发射、更高的电流消耗和更低的输出功率。
此致、
扎克