海天
我不熟悉 TI。 我们计划为印度频带(865-868 MHz)设计低于1GHz 的专有网状解决方案。 我以这种形式完成了许多线程、但我没有弄清楚。
我们的要求是、
1.网络应该是网状网络。 (休眠式终端设备、路由器、协调器)
2.网络应具备安全特性。
3.设备应支持远距离和低功率(电池供电)。
4.频率应为印度频带(865-868MHz)
以下是我的问题、
1.能否使用 TI 15.4堆栈针对此要求进行开发?
2. TI 15.4是否支持网状网络? 如果需要、那么堆栈中有哪些安全特性?
3、TI 是否会支持发展? 或使用 TI 15.4的网状网络的任何其他开发指南?
4.我介绍了 TIDA-010024设计。 但我认为不建议将其用于新设计。 有任何更新吗?
5.您能推荐开发芯片吗、我找到了 CC1310、 CC1312R 和 CC1352R。
我认为 Wi-SUN 适合这种应用。 合适吗?
但无论如何、我们更倾向于使用专有协议。
提前感谢!
此致
Bose