This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 TI 15.4 Stack 的专有 Sub-GHz 网状网络。

Guru**** 2448080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1352P7, TIDA-010024, CC1312R, CC1310, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1214161/proprietary-sub-ghz-mesh-using-ti-15-4-stack

主题中讨论的其他器件:TIDA-010024CC1312R、CC1352R、 CC1310、CC1352P7、 CC1312R7

海天

我不熟悉 TI。 我们计划为印度频带(865-868 MHz)设计低于1GHz 的专有网状解决方案。 我以这种形式完成了许多线程、但我没有弄清楚。

我们的要求是、

       1.网络应该是网状网络。 (休眠式终端设备、路由器、协调器)

       2.网络应具备安全特性。

       3.设备应支持远距离和低功率(电池供电)。

       4.频率应为印度频带(865-868MHz)

以下是我的问题、

       1.能否使用 TI 15.4堆栈针对此要求进行开发?

       2. TI 15.4是否支持网状网络? 如果需要、那么堆栈中有哪些安全特性?

       3、TI 是否会支持发展? 或使用 TI 15.4的网状网络的任何其他开发指南?

       4.我介绍了 TIDA-010024设计。 但我认为不建议将其用于新设计。 有任何更新吗?

       5.您能推荐开发芯片吗、我找到了 CC1310、 CC1312R 和 CC1352R。

       

我认为 Wi-SUN 适合这种应用。 合适吗?

但无论如何、我们更倾向于使用专有协议。

提前感谢!

此致

Bose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bose、

    Wi-SUN 是一种 Sub1GHz 网状解决方案、它适合您的需求。 它使用15.4 MAC 层、然后有用于维护网状网络的额外网络、传输层代码。  

    TI 15.4堆栈本身纯粹是一个入门网络。 Wi-SUN 似乎更适合。

    对于 Wi-SUN 网络、您需要一个边界路由器。 这是 CC1352P7、CC1312R7之一。 其他器件(路由器节点)可以是 CC1312R1、CC1352R1或 CC1352P1。

    如果您想使用 TI 15.4 Stack 开发自己的网状协议、则由您来实施网状协议。 堆栈本身不支持它。  

    dev.ti.com/.../node

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Sid,

      感谢您的答复。

    TI 中当前的 Wi-SUN 堆栈、支持叶节点? (休眠节点)

    此致、

    Bose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bose、

    它目前不支持休眠或叶节点。 这是 Wi-SUN FAN 1.1规范中定义的一种特性。 我们目前还没有固定的时间轴。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Sid、

      感谢您的答复。

      如果不受支持、那么我们现在就无法使用 Wi-SUN。 甚至 Zigbee 也具有低于1GHz 的器件、但规范尚未发布。

    我想我们可以在应用中使用 Contiki-NG。 它支持 Sub-GHz 中的网状网络。

    此致、

    Bose