This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:TI15.4堆栈:在 OAD 示例中启用安全调试?

Guru**** 2536570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1213694/cc1311p3-ti15-4-stack-enable-secure-commissioning-in-oad-example

器件型号:CC1311P3

大家好、

 sensor_oad_onchip_secure 示例是否支持安全调试? 我发现宏 FEATURE_SECURE_PROJUSING 存在于代码中但未启用、只启用该宏是否足够、或者有额外的步骤可实现? 谢谢。

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    sensor_SM 项目在应用程序文件夹下具有 SM 子文件夹。 它具有安全调试所需的安全管理器代码。  

    必须实施这一措施。   

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sid:

        我看到了、我在 syscfg 文件中找到了安全级别配置项、只能对 SM 项目进行调试。