This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:TI WiSUN:如何在此 evl 套件中运行边界路由器示例。

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, LAUNCHXL-CC1352R1, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1213485/launchxl-cc1352r1-ti-wisun-how-to-run-border-router-example-into-this-evl-kit

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件: CC1312R7、CC1352P7

您好!

我正在尝试将  LAUNCHXL-CC1352R1用作 Wi-SUN 边界路由器。

我想将下面的 WiSUN 边界路由器与 LAUNCHXL-CC1352R1配合使用。

SDK: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_41_00_17

示例: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_41_00_17\examples\rtos\LP_CC1312R7\ti_wisunfan\ns_br_src

当我加载固件时、它 显示以下错误:

Cortex_M4_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
Cortex_M4_0:所选目标的器件版本"0x2"未知。 假设是最新的已知版本:1.1版。
Cortex_M4_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
Cortex_M4_0:GEL 输出:电路板复位完成。
Cortex_M4_0:加载程序:程序的一个或多个部分落入无法写入的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。

有人可以指导我如何制作 LAUNCHXL-CC1352R1 边界路由器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karun:

    您需要一个704Kb 闪存器件来运行边界路由器示例。 这些是 CC1312R7、CC1352P7器件。

    您无法在仅具有352KB 闪存的 CC1352R1上刷写 LP_CC1312R7工程。

    请针对您提到的项目使用 CC1312R7 LaunchPad。

    www.ti.com/.../LP-CC1312R7

    此致、

    SID