主题中讨论的其他器件: CC1312R7、CC1352P7
您好!
我正在尝试将 LAUNCHXL-CC1352R1用作 Wi-SUN 边界路由器。
我想将下面的 WiSUN 边界路由器与 LAUNCHXL-CC1352R1配合使用。
SDK: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_41_00_17
示例: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_41_00_17\examples\rtos\LP_CC1312R7\ti_wisunfan\ns_br_src
当我加载固件时、它 显示以下错误:
Cortex_M4_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
Cortex_M4_0:所选目标的器件版本"0x2"未知。 假设是最新的已知版本:1.1版。
Cortex_M4_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
Cortex_M4_0:GEL 输出:电路板复位完成。
Cortex_M4_0:加载程序:程序的一个或多个部分落入无法写入的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。
有人可以指导我如何制作 LAUNCHXL-CC1352R1 边界路由器吗?