This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:放大器噪声

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1212000/cc1125-amplifier-noise

器件型号:CC1125

我有一个带有微控制器和 CC1125的定制 PCB。 工作参数-频率约为227.61MHz。 偏差3kHz。 调制2GFSK。 符号速率12ksps。 数据包模式。 只发送。  

CC1125版本0x21   TXCO 38.4MHz。

附加的频谱分析仪图显示了三条波形。

黄色迹线表示未进行射频传输的射频功率。

蓝色线迹展示的是具有169MHz 射频模块的 TI SmartRF 收发器"TrxEB"评估板。

紫色迹线是编程为频率略微偏移的定制 PCB、以便轻松区分蓝色和紫色迹线。

可以看出、 传输期间峰值任一侧的射频功率比本底噪声高约15dB。 请注意、每个垂直网格为15dB。

是否有任何方法可以降低此放大器的噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是无线电的相位噪声、它会在载波的+/- 400kHz 范围内提高噪声级别。  

    我们在 SmartRF Studio 中有869 MHz 的 CAT 1无线电设置、基本上仅 利用1.2 kbps 的极低比特率和较低的频率偏差。

    工作频率为227.61 MHz,是否可以降低数据速率?

    您计划通过的法规是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据可以减少、但必须使用4GFSK 而不是2GFSK。  

    规范值为 EN 300 113 V3.1.1。 目的是使 CC1125在-4dBm 的条件下运行、并使用增益为53dB 的外部 PA 以+49dBm 的条件发送。

    最令人担忧的是相邻信道中的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一项严格的要求、而  CC1125在特定条件下仅通过 EN 300 113。  根据基于官方 验证测试的 CC1125数据表、CC1125将在410-480MHz 频段的高性能模式下通过 EN 300 113、但这仅用于有限的输出功率、而不用于外部 FEM。

    由于您的目标 输出功率要高得多、因此您还需要一个很难 获得的极小带宽 SAW 滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是高性能模式?

    什么是 FEM? 您指的是外部功率放大器吗?

    "一个非常小的带宽的 SAW 滤波器"是什么意思?  CC1125仅用作发送器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 SmartRF Studio 中的"性能模式与低功耗模式"设置。

    FEM:前端模块、即 PA

    SAW 滤波器、如果您计划以+49 dBm 发送、则需要额外的近端滤波。

    您是否见过此应用手册: https://www.ti.com/lit/swra424

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该应用手册主要是指接收器。 实际上与发送器相位噪声问题没有关系。

    通过降低 TX 功率并将占用带宽从25kHz 减少到12.5kHz、可以降低发送器相位噪声。 这意味着数据速率也必须降低。 我当前使用的是2GFSK @ 12kbps。 您能就调制(2GFSK vs 4GFSK)与数据速率与占用带宽的关系提供一些建议或指导吗?

    那么电源引入的相位噪声又如何呢? 我假设应使用线性稳压器。 您能建议电源滤波吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源引入的相位噪声在此为次要噪声。  

     CC1125的 计划输出功率为+49dBm、不会通过 EN 300 113。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意。 我计划将输出功率降至+43dBm、并将 OBW 从25kHz 降至12.5kHz。