This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:高湿度环境下为32kHz 晶体(时钟)损耗/漂移

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1212389/cc1312r-32khz-crystal-clock-loss-drift-in-high-humidity

器件型号:CC1312R

我与一位在高湿度测试中遇到32kHz 晶体损耗和/或漂移的客户合作。 这已通过将32kHz 时钟输出到数字输出引脚来确认。 具体来说、它们在38C、80%湿度的温度下出现时钟损耗/漂移。 该问题似乎随露点而出现。

我们有没有见过类似的情况? 我们对客户有什么建议吗?

谢谢。

Stuart