请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 我与一位在高湿度测试中遇到32kHz 晶体损耗和/或漂移的客户合作。 这已通过将32kHz 时钟输出到数字输出引脚来确认。 具体来说、它们在38C、80%湿度的温度下出现时钟损耗/漂移。 该问题似乎随露点而出现。
我们有没有见过类似的情况? 我们对客户有什么建议吗?
谢谢。
Stuart
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我与一位在高湿度测试中遇到32kHz 晶体损耗和/或漂移的客户合作。 这已通过将32kHz 时钟输出到数字输出引脚来确认。 具体来说、它们在38C、80%湿度的温度下出现时钟损耗/漂移。 该问题似乎随露点而出现。
我们有没有见过类似的情况? 我们对客户有什么建议吗?
谢谢。
Stuart
您好!
所使用的 HKC3215SX-32.768kHz-30227-R4V1晶体并非我们通常使用的标准晶体。
您是否使用经批准的 NDK NX3215SA EXS00A-MU00529晶体进行了测试,以确定问题是否仍然存在?
https://www.digikey.de/de/products/detail/ndk-america-inc/NX3215SA-32-768KHZ-EXS00A-MU00529/9172044
批准的晶体应用手册: https://www.ti.com/lit/swra495
请使用认可的晶体进行测试、并告诉我结果。
此致、
理查德