我们目前正在使用 Sub1G IEEE 802.15.4g 50kbps RF 设置。 我们看到在 SmartRF Studio 7程序中、我们可以选择各种远距离模式、例如 SimpleLink 远距离5kbps 模式、但没有看到任何用于选择 IEEE 802.15.4g 的选项 5kbps 远距离模式。 从何处可以获取有关 Sub1G IEEE 802.15.4g 5kbps 远距离模式 射频设置的信息?
我们目前已经过全面测试、部署了在 Sub1G IEEE 802.15.4g 50kbps 模式下运行的 Sub1G 器件、并希望转换为远距离模式(如果有)、即 Sub1G IEEE 802.15.4g 5kbps。