This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:从何处可以获取 TI CC1352P 的低于1G IEEE 802.15.4g 远距离模式的详细规格

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1208552/cc1352p-where-can-i-get-the-detailed-specifications-for-the-sub1g-ieee-802-15-4g-long-range-mode-for-the-ti-cc1352p

器件型号:CC1352P

我们目前正在使用 Sub1G IEEE 802.15.4g 50kbps RF 设置。 我们看到在 SmartRF Studio 7程序中、我们可以选择各种远距离模式、例如 SimpleLink 远距离5kbps 模式、但没有看到任何用于选择  IEEE 802.15.4g 的选项 5kbps 远距离模式。 从何处可以获取有关  Sub1G IEEE 802.15.4g 5kbps 远距离模式 射频设置的信息?  

我们目前已经过全面测试、部署了在 Sub1G IEEE 802.15.4g 50kbps 模式下运行的 Sub1G 器件、并希望转换为远距离模式(如果有)、即 Sub1G IEEE 802.15.4g 5kbps。

https://pasteboard.co/wQ8H6bddGVxI.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adnan:

     支持  IEEE 802.15.4g  5kbps   未对远距离模式 PHY 进行表征、因此未提供此模式。 根据您的应用、您可以将其移植到使用可用的5kbps SimpleLink 远距离 PHY 中。 您需要注意、 802.15.4和 SL 远距离之间的数据包格式不同、802.15.4使用 CMD_PROP_TX_ADV、而 SL 远距离使用 CMD_PROP_TX。

    802.15.4 数据包格式:

    SimpleLink 远距离数据包格式:

    有关远距离模式的更多信息、请参阅以下应用手册: CC13xx 远距离模式(TI.com)