This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:I2C 通信线程中断。

Guru**** 2554110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1208610/cc1310-i2c-communication-thread-abort

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC3235S

大家好、

以下是客户的请求:

客户 使用 CC1310 通过 I2C 与 CC3235S 进行通信。 CC1310用作从器件以等待来自 CC3235S 的命令、但在重新调整过程中、CC1310的 I2C 线程会在引脚映射期间停止。

如下图所示、根据 CC1310用户手册的操作步骤、是 CC1310的 I2C 外设初始化功能:

程序将卡在 IOCPinTypeI2c 函数中、并且将在控制台中报告如下错误:

然后、程序进入线程终止函数:

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick