This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:SmartRF Studio 支持 CC1312的32k 无晶振板

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1312R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1208227/cc1312r-smartrf-studio-support-the-32k-crystal-less-board-of-cc1312

器件型号:CC1312R

您好!  

我的客户发现了一个现象。  

其电路板采用 CC1312的 prop-RF 协议。 因为经过 HF 时钟校准的内部 RC 能够支持协议的时序、因此它们不使用32k 晶体。  

但 SmartRF Studio 只能有一次"包 TX"、无需"无限"选择。

例如、在正常情况下、他们希望传输2000个数据包、SRF 将自动停止。 第二次点击 TX 按钮、在"command view"上显示可以、但 TX 不工作。  

可能的原因是什么? SmartRF Studio 如何支持无晶振设计?

Br. Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Albin、

    没有32kHz 晶体不应影响 SmartRF Studio 的操作。 我还测试了不带32kHz 晶体的 LAUNCHXL-CC1312R1以确认这一点、我可以在启用无限模式的情况下传输数据包。 我还确认接收到数据包。

    您能否详细介绍一下他们自己的电路板基于何种 PHY、频率以及参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们是否还可以共享 SmartRF Studio 右侧所示输出的图像: