请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 您好!
我的客户发现了一个现象。
其电路板采用 CC1312的 prop-RF 协议。 因为经过 HF 时钟校准的内部 RC 能够支持协议的时序、因此它们不使用32k 晶体。
但 SmartRF Studio 只能有一次"包 TX"、无需"无限"选择。
例如、在正常情况下、他们希望传输2000个数据包、SRF 将自动停止。 第二次点击 TX 按钮、在"command view"上显示可以、但 TX 不工作。
可能的原因是什么? SmartRF Studio 如何支持无晶振设计?
Br. Albin