请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P 我们目前正在我们的一个项目中使用 CC1352P。 我现在想谈谈 CC1352P 的射频设置
- 我们目前
IEEE802.15.4, 50kbps, 25kHz Deviation, 2-GFSK, 100kHz RX bandwidth针对射频设置使用调制方案。
我们是否可以将其更改为以IEEE802.15.4, 5kbps, 25kHz Deviation, 2-GFSK, 68.3kHz RX bandwidth降低数据速率、从而扩大射频范围? - 您是否能够提供射频滤波器带宽公式? 以下公式是否正确?
RF BW = 2 * (Symbol Rate + Deviation) - 射频范围与偏差之间有何关系?