This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CC1352P 射频设置

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1207617/cc1352p-cc1352p-rf-settings

器件型号:CC1352P

我们目前正在我们的一个项目中使用 CC1352P。 我现在想谈谈 CC1352P 的射频设置

  • 我们目前 IEEE802.15.4, 50kbps, 25kHz Deviation, 2-GFSK, 100kHz RX bandwidth  针对射频设置使用调制方案。  
    我们是否可以将其更改为以 IEEE802.15.4, 5kbps, 25kHz Deviation, 2-GFSK, 68.3kHz RX bandwidth 降低数据速率、从而扩大射频范围
  • 您是否能够提供射频滤波器带宽公式?   以下公式是否正确?  RF BW = 2 * (Symbol Rate + Deviation)
  • 射频范围与偏差之间有何关系?