This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:如何计算 CS 阈值

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1202400/cc1200-how-to-calculate-cs-threshold-value

器件型号:CC1200

我要设置 CS 阈值寄存器以在 CS 上实现 RX 终端的 EWOR。  

但是、当我应用已知信号强度时、我读取具有一定偏差的 RSSI、因此我已将 AGC_GAIN_ADJUST 寄存器设置为0xB0。

我要设置 AGC_CS_THR =-85dBm。 因此、在 SmartRF 中、当我将寄存器设置为0x09时、没有 CARRER_SENSE。  

如何计算设置为  AGC_CS_THR 的值以便能够接收数据包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       有关如何设置阈值的详细信息、请参阅 www.ti.com/.../swra428。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。

    根据需要设置 CS 阈值后、我能够在工作台上发送和接收数据包。 但是,当我把发送器放在20-30英尺外时,我没有收到任何数据包。

    什么可能的原因和如何解决它..  

    此外、我们是否需要将 RSSI 偏移写入 AGC_GAIN_ADJUST 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当在一台设备上发送静态 Tx 波形而在另一台设备上发送静态 Rx 波形时,您使用 SmartRF Studio 中使用的标准设置测试的范围是多少?