请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 我要设置 CS 阈值寄存器以在 CS 上实现 RX 终端的 EWOR。
但是、当我应用已知信号强度时、我读取具有一定偏差的 RSSI、因此我已将 AGC_GAIN_ADJUST 寄存器设置为0xB0。
我要设置 AGC_CS_THR =-85dBm。 因此、在 SmartRF 中、当我将寄存器设置为0x09时、没有 CARRER_SENSE。
如何计算设置为 AGC_CS_THR 的值以便能够接收数据包?