主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC1310
您好!
我正在使用 CC1312R7设计用于计量的新产品。 在开发套件中进行测试、我可以获得大约100m 到130m 的通信范围。
我需要的比它多、因此我决定使用功率放大器(RF PA)。 我目前选择的是 CML 的 CMX90A004 (1W)。
我对 RF 没有太多了解、所以请求帮助。
发送信号必须通过射频 PA、但不能通过接收信号。 我需要放置射频"开关"、但不知道如何实现。
您能帮我讲一讲一些应用示例、或者如何连接 CC1312 - CMX 并控制 TX 和 RX 信号吗?
非常感谢!
此致
安德烈