This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:使用射频功率放大器所需的帮助

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1202433/cc1312r7-help-needed-using-rf-power-amplifier

器件型号:CC1312R7
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC1310

您好!

我正在使用 CC1312R7设计用于计量的新产品。 在开发套件中进行测试、我可以获得大约100m 到130m 的通信范围。
我需要的比它多、因此我决定使用功率放大器(RF PA)。 我目前选择的是 CML 的 CMX90A004 (1W)。

我对 RF 没有太多了解、所以请求帮助。

发送信号必须通过射频 PA、但不能通过接收信号。 我需要放置射频"开关"、但不知道如何实现。

您能帮我讲一讲一些应用示例、或者如何连接 CC1312 - CMX 并控制 TX 和 RX 信号吗?

非常感谢!

此致

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100 m - 170 m 范围较低。 您使用了哪种数据速率、如何进行测试?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我使用了912MHz 5kbps 远距离模式。(EasyLink_Phy_5kbpsSlLr)、基于 rfWsnNode/rfWsnConcentrator 示例。

    测试没有在我知道的最佳条件下进行。

    一个板是在一张桌子上面的房子连接到我的电脑,我走出街道与另一个板。 我在示例中进行的唯一更改是、在接收到 ACK 数据包时使传感器板上的 LED 闪烁、这样我就知道传输何时正常。

    使用 SDR 时、我可以看到在这个频率下不再有信号、只有我的信号。

    (对不起我的英语。 它´s 不是我的母语;))

    感谢您关注本例。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -我建议使用 https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR 来估算您可以获得的范围、看看这是否是您需要的。  

    -您是否可以使用 LRM 在您所在的位置以1-2W 的功率进行传输?

    由于射频知识有限、我可以避免使用 FEM、因为设计1W 发送器需要访问射频实验室进行验证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ghost、

    我´m 使用2个 LAUNCHXL-CC1312、因此在 Excel 中、我选择了 DN024 (CC_ANTENTION_DK2)。 是这样吗?
    我是否需要更改 phy_5kbps 以外的 rfWsn 无线电配置参数?

    我´ll 本周末进行其他测试。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    不再支持该示例。 您能否改用 rfPacketRx/rfPacketTx 示例?

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Haiatullah、我´ll

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ´ve Ghost、我使用2个 CC1312R7开发套件(LaunchXL)和板天线进行了一些测试。
    这些测试 在发送器侧使用 SmartRF Studio 7 (2.28.0)进行。

    运行 rfPacketRX 示例的 RX 板在每个接收到的数据包中切换 LED。

    发射板在我家外的三脚架(照片)上。

    两个电路板的 USB 连接器朝下、电路板天线朝上(垂直位置)放置。

    首次测试:
    SimpleLink 远距离、f = 912.8000、符号= 19.99、设备= 5.0、RXF = 34.1、 TxPower = 14dBm、前导码4字节、同步32位、同步字= 0x930B51DE、数据包长度= 20

    第二项测试:
    窄带、f = 912.8000、SymbolR = 9.599、Dev = 2.406、RxFilter = 17.1、 TxPower = 14dBm、前导码4字节、同步= 32位、同步字= 0x930B52DE、数据包长度= 20

    我放置在 杆(?)处的 Rx 板 在街上走。
    我不能像我希望的那样在答复中张贴照片。
    这条街是我做的测试是 -30.052927814231968, - 51.1836424023436和我走过-30.05224525522544,-51.185283914223 -约200m。 这个地方的 RX 板的 LED 停止闪烁。

    这两个´s 给了我几乎相同的范围,这对我来说很奇怪。 我以为窄带会给我更多的范围,但没有。 我注意到、在使用窄带时、信号似乎更具方向性、因此我需要随着距离的增加而转动电路板以获得信号。

    ´m 上面的报道,你认为我做错了什么吗?
    获取的范围与使用 SLLR 5kbps 的 LaunchXL-CC1310相同

    提前感谢您。
    此致

    Andre

    PS:使用适用于 CC1312的新 SDK、我是否可以在 rfPacketRX 示例中获得 RSSI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    要了解您可以预期的远距离、请使用 https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR 来确定。 如果希望获得 RSSI、最好使用 rfPacketErrorRare 示例而不是 rfPacketRX/TX。 它报告接收到的数据包数量和 RSSI、

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiatullah、

    射频范围估算器给出了500m 的范围预期、假设采用2倍7英寸的砖墙、即使我将两块电路板都放在几乎是视距(范围预期为1000m)的房屋外部。

    谢谢你

    Andre