This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:DSSS PN 模式

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1202186/cc1200-dsss-pn-mode

器件型号:CC1200

您好!

我的客户将 CC1200与 GFSK 100kbps 配合使用。
他希望提高灵敏度、希望使用 DSSS PN 模式。
根据用户指南(SWRU346B)第5.2.5节"DSSS PN 模式"、可以通过设置 MODCFG_DEV_E.MODEM_MODE=10b 来启用该模式。

改变模式后,他发现以下行为。
a)最多16个八位字节数据(不包括 PHY 标头和 FCS)、数据在接收器端正确接收、并且 FCS 匹配。
B)超过16个八位字节数据(不包括 PHY 标头和 FCS)、FCS 不匹配。
C)他试图更改配置、例如802.15.4g 模式、数据白化、自动 FCS 禁用等、但结果是一样的。

以下是发送的数据示例。 已尝试数据大小16/32/64/128个八位字节。
前导2个字节(0x18、0x12)或(0x18、0x22)是 PHY 标头。
黄色数据已匹配。 结果与不同数据的情况相似。

16个八位位组
发送:0x18、0x12、
0x92、0x3f、0x0c、0xb3、0xd5、0xff、0x24、0x6c、0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xff、0x24、0xcc、
Recv:0x18、0x12、
0x92、0x3f、0x0c、0xb3、0xd5、0xff、0x24、0x6c、0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xff、0x24、0xcc、

32个八位位组
发送:0x18、0x22、
0x92、0x3f、0x00、0xb3、0xd5、0xff、0x24、0x6c、0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xff、0x24、0xcc、
0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xb0、0x00、0x00、0x80、0x00、0xe0、0x7d、0x74、0x26、0x48、

Recv:0x18、0x22、
0x92、0x3f、0x00、0xb3、0xd5、0xff、0x24、0x6c、0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xff、0x24、0xcc、
0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xb8、0x8f、0x74、0x8b、0xb1、0x40、0xeb、0xc0、0x9f、0xa2、0xfc、

64个八位位组
发送:0x18、0x42、
0x92、0x3f、0xf4、0xb3、0xd5、0xff、0x24、0x6c、0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xff、0x24、0xcc、
0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xb0、0x00、0x00、0x80、0x00、0xe0、0x7d、0x74、0x26、0x48、
0xb9、0xc5、0xf3、0xd9、0xa8、0xc4、0xb1、0xd5、0x91、0x11、0x01、0x42、0x0c、0x39、0xd5、0xb0、
0x97、0x9d、0x28、0xd4、0xf2、0xa4、0xfd、0x64、0x65、0x06、0x8c、0x29、0x96、0xfe、0xa2、

Recv:0x18、0x42、
0x92、0x3f、0xf4、0xb3、0xd5、0xff、0x24、0x6c、0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xff、0x24、0xcc、
0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xb0、0x00、0x00、0x80、0x00、0xe0、0x7d、0x74、0xca、0x05、
0xF8、0x77、0x1f、0xc5、0xee、0x4c、0xb0、0x53、0x2d、0x35、0x29、0x80、0xac、0xef、0x7B、0x72、
0x86、0xb6、0x76、0x78、0x7c、0x80、0x4f、0xda、0xda、0x28、0xe4、0x0a、0x42、0xda、0x10、0x49、

128个八位位组
发送:0x18、0x82、
0x92、0x3f、0x4c、0xb3、0xd5、0xff、0x24、0x6c、0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xff、0x24、0xcc、
0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xb0、0x00、0x00、0x80、0x00、0xe0、0x7d、0x74、0x26、0x48、
0xb9、0xc5、0xf3、0xd9、0xa8、0xc4、0xb1、0xd5、0x91、0x11、0x01、0x42、0x0c、0x39、0xd5、0xb0、
0x97、0x9d、0x28、0xd4、0xf2、0xa4、0xfd、0x64、0x65、0x06、0x8c、0x29、0x96、0xfe、0xa2、
0x71、0x4d、0xf3、0xf8、0x2e、0x58、0xdb、0x0d、0x5a、0x5f、0x15、0x28、0xf5、0x74、0x07、0xce、
0x25、0xaf、0x2b、0x12、0xe6、0xd0、0xdb、0x2C、0xdc、0xc3、0x7f、0xf0、0x3E、0x3a、0x13、0xa4、
0xdc、0xe2、0xf9、0x6c、0x54、0xe2、0xd8、0xea、0xc8、0x88、0x00、0x21、0x86、0x9c、0x6a、0xd8、
0xcb、0x4e、0x14、0x6a、0xf9、0x4d、0xd2、0x7e、0xb2、0xb32、0x03、0xc6、0x14、0x4b、0x7f、0xD1、  

Recv:0x18、0x82、
0x92、0x3f、0x4c、0xb3、0xd5、0xff、0x24、0x6c、0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xff、0x24、0xcc、
0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xb0、0x00、0x00、0x80、0x00、0xe0、0x7d、0x74、0x26、0x48、
0xb9、0xc5、0xf3、0xd9、0xa8、0xc4、0xb1、0xd5、0x91、0x11、0x01、0x42、0x0c、0x39、0xd5、0x7b
0x8F、0xa7、0x46、0x9c、0x5c、0x76、0x8d、0x1b、0x49、0x0d、0x2e、0xbf、0x5b、0xd4、0x5e、0xcd、
0xEA、0x6c、0xb7、0xac、0xad、0x17、0x2b、0x2a、0xe8、0xa5、0x3a、0xd4、0x96、0xdc、0x51、0x73、
0x87、0xCF、0x29、0x48、0x3c、0xFE、0x56、0x9d、0xa9、0x1f、0xbd、0x24、0x800、0x6d、0xa8、
0x94、0x6d、0xFD、0xdc、0xaf、0x61、0x59、0x5e、0xF5、0x00、0x87、0x14、0x7a、0x88、0xd2、0x6d、
0x06、0x96、0x3a、0x5d、0x2a、0x72、0xb4、0x09、0x18、0xf6、0xcc、0x1E、0xaf、0x82、0xbd、0x7B、

您能告诉我如何正确使用 DSSS PN 模式吗?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koichiro

    我无法复制您所描述的内容。 通过 使用默认设置并向寄存器 MODCFG_DEV_E.MODEM_MODE 写入0x2 (10为二进制)、我可以接收正确的数据、并使用不同的数据包长度。

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiatullah、

    感谢您的答复。
    我正在检查客户配置详细信息。 请稍候。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiatullah、

    客户在代码中发现软件问题。
    修复后、DSSS PN 模式按预期工作。
    非常感谢您对此提供的帮助。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎