您好!
我的客户将 CC1200与 GFSK 100kbps 配合使用。
他希望提高灵敏度、希望使用 DSSS PN 模式。
根据用户指南(SWRU346B)第5.2.5节"DSSS PN 模式"、可以通过设置 MODCFG_DEV_E.MODEM_MODE=10b 来启用该模式。
改变模式后,他发现以下行为。
a)最多16个八位字节数据(不包括 PHY 标头和 FCS)、数据在接收器端正确接收、并且 FCS 匹配。
B)超过16个八位字节数据(不包括 PHY 标头和 FCS)、FCS 不匹配。
C)他试图更改配置、例如802.15.4g 模式、数据白化、自动 FCS 禁用等、但结果是一样的。
以下是发送的数据示例。 已尝试数据大小16/32/64/128个八位字节。
前导2个字节(0x18、0x12)或(0x18、0x22)是 PHY 标头。
黄色数据已匹配。 结果与不同数据的情况相似。
16个八位位组
发送:0x18、0x12、
0x92、0x3f、0x0c、0xb3、0xd5、0xff、0x24、0x6c、0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xff、0x24、0xcc、
Recv:0x18、0x12、
0x92、0x3f、0x0c、0xb3、0xd5、0xff、0x24、0x6c、0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xff、0x24、0xcc、
32个八位位组
发送:0x18、0x22、
0x92、0x3f、0x00、0xb3、0xd5、0xff、0x24、0x6c、0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xff、0x24、0xcc、
0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xb0、0x00、0x00、0x80、0x00、0xe0、0x7d、0x74、0x26、0x48、
Recv:0x18、0x22、
0x92、0x3f、0x00、0xb3、0xd5、0xff、0x24、0x6c、0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xff、0x24、0xcc、
0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xb8、0x8f、0x74、0x8b、0xb1、0x40、0xeb、0xc0、0x9f、0xa2、0xfc、
64个八位位组
发送:0x18、0x42、
0x92、0x3f、0xf4、0xb3、0xd5、0xff、0x24、0x6c、0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xff、0x24、0xcc、
0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xb0、0x00、0x00、0x80、0x00、0xe0、0x7d、0x74、0x26、0x48、
0xb9、0xc5、0xf3、0xd9、0xa8、0xc4、0xb1、0xd5、0x91、0x11、0x01、0x42、0x0c、0x39、0xd5、0xb0、
0x97、0x9d、0x28、0xd4、0xf2、0xa4、0xfd、0x64、0x65、0x06、0x8c、0x29、0x96、0xfe、0xa2、
Recv:0x18、0x42、
0x92、0x3f、0xf4、0xb3、0xd5、0xff、0x24、0x6c、0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xff、0x24、0xcc、
0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xb0、0x00、0x00、0x80、0x00、0xe0、0x7d、0x74、0xca、0x05、
0xF8、0x77、0x1f、0xc5、0xee、0x4c、0xb0、0x53、0x2d、0x35、0x29、0x80、0xac、0xef、0x7B、0x72、
0x86、0xb6、0x76、0x78、0x7c、0x80、0x4f、0xda、0xda、0x28、0xe4、0x0a、0x42、0xda、0x10、0x49、
128个八位位组
发送:0x18、0x82、
0x92、0x3f、0x4c、0xb3、0xd5、0xff、0x24、0x6c、0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xff、0x24、0xcc、
0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xb0、0x00、0x00、0x80、0x00、0xe0、0x7d、0x74、0x26、0x48、
0xb9、0xc5、0xf3、0xd9、0xa8、0xc4、0xb1、0xd5、0x91、0x11、0x01、0x42、0x0c、0x39、0xd5、0xb0、
0x97、0x9d、0x28、0xd4、0xf2、0xa4、0xfd、0x64、0x65、0x06、0x8c、0x29、0x96、0xfe、0xa2、
0x71、0x4d、0xf3、0xf8、0x2e、0x58、0xdb、0x0d、0x5a、0x5f、0x15、0x28、0xf5、0x74、0x07、0xce、
0x25、0xaf、0x2b、0x12、0xe6、0xd0、0xdb、0x2C、0xdc、0xc3、0x7f、0xf0、0x3E、0x3a、0x13、0xa4、
0xdc、0xe2、0xf9、0x6c、0x54、0xe2、0xd8、0xea、0xc8、0x88、0x00、0x21、0x86、0x9c、0x6a、0xd8、
0xcb、0x4e、0x14、0x6a、0xf9、0x4d、0xd2、0x7e、0xb2、0xb32、0x03、0xc6、0x14、0x4b、0x7f、0xD1、
Recv:0x18、0x82、
0x92、0x3f、0x4c、0xb3、0xd5、0xff、0x24、0x6c、0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xff、0x24、0xcc、
0x7f、0xff、0xED、0x07、0x17、0xb0、0x00、0x00、0x80、0x00、0xe0、0x7d、0x74、0x26、0x48、
0xb9、0xc5、0xf3、0xd9、0xa8、0xc4、0xb1、0xd5、0x91、0x11、0x01、0x42、0x0c、0x39、0xd5、0x7b、
0x8F、0xa7、0x46、0x9c、0x5c、0x76、0x8d、0x1b、0x49、0x0d、0x2e、0xbf、0x5b、0xd4、0x5e、0xcd、
0xEA、0x6c、0xb7、0xac、0xad、0x17、0x2b、0x2a、0xe8、0xa5、0x3a、0xd4、0x96、0xdc、0x51、0x73、
0x87、0xCF、0x29、0x48、0x3c、0xFE、0x56、0x9d、0xa9、0x1f、0xbd、0x24、0x800、0x6d、0xa8、
0x94、0x6d、0xFD、0xdc、0xaf、0x61、0x59、0x5e、0xF5、0x00、0x87、0x14、0x7a、0x88、0xd2、0x6d、
0x06、0x96、0x3a、0x5d、0x2a、0x72、0xb4、0x09、0x18、0xf6、0xcc、0x1E、0xaf、0x82、0xbd、0x7B、
您能告诉我如何正确使用 DSSS PN 模式吗?
谢谢。此致、
田代浩一郎