This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:US睡眠

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1200902/cc1312r-usleep

器件型号:CC1312R

大家好

下面的代码有问题:

while (1)

  GPIO_WRITE (I2C_1_SCL_DIO_4、高电平);
  usleep (5);
  GPIO_WRITE (I2C_1_SCL_DIO_4、低电平);
  usleep (5);
}

usSleep 功能似乎无法正常工作、例如我输入1到100、引脚脉冲始终为2.6K。

如果我使用 nops 来生成延迟、它们都能正常工作。

如有任何帮助,将不胜感激。

此致 David