请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 大家好
下面的代码有问题:
while (1)
{
GPIO_WRITE (I2C_1_SCL_DIO_4、高电平);
usleep (5);
GPIO_WRITE (I2C_1_SCL_DIO_4、低电平);
usleep (5);
}
usSleep 功能似乎无法正常工作、例如我输入1到100、引脚脉冲始终为2.6K。
如果我使用 nops 来生成延迟、它们都能正常工作。
如有任何帮助,将不胜感激。
此致 David