Thread 中讨论的其他器件: CC1200、 CC1200EMK-868-930、CC-DEBUGGER
我们无法获得使用 CC1201和 STM32G421 uC 的定制设计
都非常简单。 我们根据 RF-STUDIO 的规定为无线电提供正确的寄存器写入、但
IC 未能检测到载波、因此我们无法继续前进。
TI 支持部门无法提供帮助!
任何可以抽出几天时间玩(物理)我们的系统并使无线电正常工作的人
将是一个很大的帮助。
warren.snyder@dynon.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们无法获得使用 CC1201和 STM32G421 uC 的定制设计
都非常简单。 我们根据 RF-STUDIO 的规定为无线电提供正确的寄存器写入、但
IC 未能检测到载波、因此我们无法继续前进。
TI 支持部门无法提供帮助!
任何可以抽出几天时间玩(物理)我们的系统并使无线电正常工作的人
将是一个很大的帮助。
warren.snyder@dynon.com
尊敬的 Warren:
如需以这种方式提供直接支持、您需要联系 您当地的 TI 代表-我已将相关信息发送给您列出的联系人(因此、您目前无需)。
您是否对以下项目有反馈?
If not, are you able to try your board just with SmartRF Studio and and XDS debugger rather than your custom test setup (you can use a LaunchPad for this) just for debug purposes in order to try and isolate the issue?
我们尚不清楚您是否已确认定制板本身正在工作(没有其他测试系统)。
此致、
扎克
请您详细说明您到目前为止尝试的具体情况吗?
从上一个线程中、我知道已经尝试过以下步骤(使用您的自定义系统设置、使用一系列的 C#函数调用来初始化寄存器):
将带有 RF Studio 的 FC 设置为850MHz、并使用 带有未调制载波的 HP E4432B 信号发生器 在850MHz 下导出 RX 输入、我们在0x2F71处监控 RSSI 寄存器。 当 RX 处于活动状态时、这个寄存器始终为0x4F。 将发生器输出从-100更改为-20dBm 显示 RSSI 无变化。
而不是其他的。
CC1201和 CC1200之间的唯一区别是最小 RX BW。 我建议您从 TI.com 获取一些 CC1200 EM、然后测试 SmartRF Studio 发送器件命令的非常简单的用法。
使用 SmartRF Studio 中的标准设置之一并从中导出寄存器设置。 在 SmartRF Studio 设置的频率上进行测试。 再次发生的情况是未能正确使用扩展寄存器空间、我假设您已尝试读回所有寄存器以查看它们是否设置正确? 我尚未详细检查寄存器设置、但在转到 RX 之前检查是否实际运行了 SCAL。
不需要、此外还需要 CCDebugger 或 TRXEB。
是否尝试过在 TX 中设置芯片? 使用频谱分析仪可以更轻松地看到正在发生什么情况、并查看是否有空气流通过的东西。
此外、您是否 参考过 www.ti.com/.../CC1200 上的软件示例?
Zack:
如果不是,您是否能够仅凭 SmartRF Studio 和 XDS 调试器而不是自定义测试设置(您可以为此使用 LaunchPad)来尝试确定问题?
您不能使用 Launchpad 通过 SmartRF Studio 控制 CC120x、也不能使用 XDS。
此处 CC-Debugger 可能是最简单的选项(两者都有库存、成本更低): https://www.ti.com/tool/CC-DEBUGGER
TRXEB 目前的交货周期很长、缺货。
第6.3节 位置 《CC-Debugger 用户指南》 显示了如何连接至 CC1200: https://www.ti.com/lit/swru197
您也可以使用它来连接定制板(如果您的定制设置有问题并需要进行调试)。
您不能使用 Launchpad 通过 SmartRF Studio 控制 CC120x,也不能使用 XDS。
https://www.ti.com/tool/BOOST-CCEMADAPTER 的 库存量似乎很低,该软件需要由客户编写,因此可能不是一个快速的解决方案(但可从分销商处获得)。 我忘记了它无法与 SmartRF Studio 连接。
只是一条评论。 发表在这里的寄存器
所使用的辅助信号用于868MHz、但您编写的是要以850MHz 的频率进行接收。
如果要以850 MHz 的频率接收、则需要将对讲机设定为850 MHz、而不是868 MHz。 你在干什么?
Siri.