This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:需要咨询顾问来帮助实现 CC1201的定制使用

Guru**** 2563340 points
Other Parts Discussed in Thread: CC-DEBUGGER, CC1201, CC1200, CC1200EMK-868-930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1229392/cc1201-need-a-consultant-to-help-get-custom-cc1201-use-running

器件型号:CC1201
Thread 中讨论的其他器件: CC1200CC1200EMK-868-930、CC-DEBUGGER

我们无法获得使用 CC1201和 STM32G421 uC 的定制设计

都非常简单。 我们根据 RF-STUDIO 的规定为无线电提供正确的寄存器写入、但

IC 未能检测到载波、因此我们无法继续前进。

TI 支持部门无法提供帮助!

任何可以抽出几天时间玩(物理)我们的系统并使无线电正常工作的人

将是一个很大的帮助。

warren.snyder@dynon.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本主题继续: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1212247/cc1201-receiver-does-not-work 

    尊敬的 Warren:

    如需以这种方式提供直接支持、您需要联系 您当地的 TI 代表-我已将相关信息发送给您列出的联系人(因此、您目前无需)。

    您是否对以下项目有反馈?

    If not, are you able to try your board just with SmartRF Studio and and XDS debugger rather than your custom test setup (you can use a LaunchPad for this) just for debug purposes in order to try and isolate the issue?

    我们尚不清楚您是否已确认定制板本身正在工作(没有其他测试系统)。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、所有尝试接收我们产品的操作均失败。

    CC1201没有用于(??)的开发系统 感应

    至少 DigiKey 提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您详细说明您到目前为止尝试的具体情况吗?

    从上一个线程中、我知道已经尝试过以下步骤(使用您的自定义系统设置、使用一系列的 C#函数调用来初始化寄存器):

    • 将带有 RF Studio 的 FC 设置为850MHz、并使用 带有未调制载波的 HP E4432B 信号发生器 在850MHz 下导出 RX 输入、我们在0x2F71处监控 RSSI 寄存器。 当  RX 处于活动状态时、这个寄存器始终为0x4F。 将发生器输出从-100更改为-20dBm 显示  RSSI 无变化。

    而不是其他的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试失败次数已很多。

    枚举它们将不起作用

    有用的是一组确定的寄存器值(在有序列表中)

    可产生可靠的 RX 操作、从而输入射频载波

    产生明显的 RSSI 指示!

    最好是在600到1GHz 的 FC 范围内;我会开车在

    在-77和-37dBm 水平下未调制、因此确认 RX 有效。

    确认 RX 后、我可以尝试 FM 调制的位流、请参阅

    实数数据进行解调。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartRF Studio 中提供的标准寄存器设置是评估射频性能的建议起点。 最好的方法是从这些 PHY 设置中的一个开始。

    使用这些标准设置以及 SmartRF Studio 中的 Continuous RX 选项卡读取 RSSI 值、可消除尽可能多的变量、以检查器件/板是否在第一个实例中工作(或是否存在硬件问题)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1201和 CC1200之间的唯一区别是最小 RX BW。 我建议您从 TI.com 获取一些 CC1200 EM、然后测试 SmartRF Studio 发送器件命令的非常简单的用法。

    使用 SmartRF Studio 中的标准设置之一并从中导出寄存器设置。 在 SmartRF Studio 设置的频率上进行测试。 再次发生的情况是未能正确使用扩展寄存器空间、我假设您已尝试读回所有寄存器以查看它们是否设置正确? 我尚未详细检查寄存器设置、但在转到 RX 之前检查是否实际运行了 SCAL。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到 Digikey (GOOD)上提供了 CC1200 PCB。

    但是、我看到了一些后勤问题:这些无线电无法正常工作

    无需其他基础 DK。 请知道我的问题是什么、是什么

    我可以购买用于证明寄存器加载的最低和可用硬件集

    正在工作、并将其转移到我的定制 PCB 进行验证。

    我不认为"CC1200EMK-868-930"本身就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要、此外还需要 CCDebugger 或 TRXEB。  

    是否尝试过在 TX 中设置芯片? 使用频谱分析仪可以更轻松地看到正在发生什么情况、并查看是否有空气流通过的东西。

    此外、您是否  参考过 www.ti.com/.../CC1200 上的软件示例?  

    Zack:  

    如果不是,您是否能够仅凭 SmartRF Studio 和 XDS 调试器而不是自定义测试设置(您可以为此使用 LaunchPad)来尝试确定问题?

    您不能使用 Launchpad 通过 SmartRF Studio 控制 CC120x、也不能使用 XDS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处 CC-Debugger 可能是最简单的选项(两者都有库存、成本更低): https://www.ti.com/tool/CC-DEBUGGER 

    TRXEB 目前的交货周期很长、缺货。

    第6.3节  位置  《CC-Debugger 用户指南》 显示了如何连接至 CC1200: https://www.ti.com/lit/swru197 

    您也可以使用它来连接定制板(如果您的定制设置有问题并需要进行调试)。

    您不能使用 Launchpad 通过 SmartRF Studio 控制 CC120x,也不能使用 XDS。

     https://www.ti.com/tool/BOOST-CCEMADAPTER 的 库存量似乎很低,该软件需要由客户编写,因此可能不是一个快速的解决方案(但可从分销商处获得)。 我忘记了它无法与 SmartRF Studio 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是一条评论。  发表在这里的寄存器

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1212247/cc1201-receiver-does-not-work 

    所使用的辅助信号用于868MHz、但您编写的是要以850MHz 的频率进行接收。

    如果要以850 MHz 的频率接收、则需要将对讲机设定为850 MHz、而不是868 MHz。 你在干什么?

    Siri.