请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1125 我正在测试一款使用 CC1125的产品。 发送器在46 x 100kHz 信道中在920MHz 和925MHz 之间进行跳频。 在底部10个通道上、有接近载波的杂散。 在920.25MHz 时、在250kHz 偏差处载波任一侧存在杂散。 然后、我在使用 RF Studio V2.17.0 (17/04/2020)的 cc1125em cat1评估板上进行了相关尝试。 使用其中一个通用868/915/920配置文件并将频率更改为920.25MHz、我将获得与硬件完全相同的杂散。 我认为这肯定是一个寄存器设置问题。 有人能建议什么吗?