This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:920MHz 上接近载波的杂散

Guru**** 1800230 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1231342/cc1125-spurs-close-to-carrier-at-920mhz

器件型号:CC1125

我正在测试一款使用 CC1125的产品。 发送器在46 x 100kHz 信道中在920MHz 和925MHz 之间进行跳频。 在底部10个通道上、有接近载波的杂散。 在920.25MHz 时、在250kHz 偏差处载波任一侧存在杂散。 然后、我在使用 RF Studio V2.17.0 (17/04/2020)的 cc1125em cat1评估板上进行了相关尝试。 使用其中一个通用868/915/920配置文件并将频率更改为920.25MHz、我将获得与硬件完全相同的杂散。 我认为这肯定是一个寄存器设置问题。 有人能建议什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到的是时钟杂散、请参阅数据表中的"4.14高速晶体振荡器"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了清晰起见:

    此致、

    扎克