主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
大家好
我有3xlaunchxl-cc1352R1电路板。
有了这个单板、我会很高兴地在调试一段时间、那时我突然得到:
Cortex_M4_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.4.0.00129)
Cortex_M4_0:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.4.0.00129)
之后、在开始调试会话后一分钟内出现上述错误、我被迫在一段时间内放弃使用该电路板。 "while"启动后、我可以在该过程重复之前进行短暂的调试。
我尝试过不同的 USB 电缆、但都没有用
我必须强调的是、其他2个电路板尽管使用了相同的代码和调试、但不会出现此行为。
任何人都可以指示我可能的原因...
这是在运行 ccs10.4的 win10 PC 上
提前感谢。