This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:调试错误-电路板有故障?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1231151/launchxl-cc1352r1-debug-error---faulty-board

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好

我有3xlaunchxl-cc1352R1电路板。

有了这个单板、我会很高兴地在调试一段时间、那时我突然得到:

Cortex_M4_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.4.0.00129)
Cortex_M4_0:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.4.0.00129)

之后、在开始调试会话后一分钟内出现上述错误、我被迫在一段时间内放弃使用该电路板。 "while"启动后、我可以在该过程重复之前进行短暂的调试。

我尝试过不同的 USB 电缆、但都没有用  

我必须强调的是、其他2个电路板尽管使用了相同的代码和调试、但不会出现此行为。

任何人都可以指示我可能的原因...

这是在运行 ccs10.4的 win10 PC 上

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moshe、

    此问题很难调试、尤其是当我无法重现此问题时。

    您能否尝试在 UniFlash 中的"Settings & Utilities"下对器件进行批量擦除、看看是否有用?

     如果您在 SmartRF Studio 中的 Continue RX 中设置该器件、还是仅在 CCS 中运行调试会话时才出现此类错误?

    此致、

    Hg.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈拉图拉

    也许我应该是一个体贴的论坛用户,并张贴了一个更新...

    问题似乎是由于 USB 线缆与 launchpad 的接触...线缆似乎很适合和连接、但它不是我认为的那种。
    我得出这个结论,因为我发现了一个尝试的电缆,我发现我有没有引起这个问题。

    这就是生活在发展!

    Moshe