This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:rfPacketErrorRate - GFSK 200K 无法正常运行?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1233974/cc1312r-rfpacketerrorrate---gfsk-200k-not-working

器件型号:CC1312R

您好、我一直在使用 SDK 6.30 rfPacketErrorRate 进行详细介绍、但我无法获得 GFSK 200K 模式的工作效果(根本没有收到数据包)。 已尝试 SmartRF Studio 中的相应设置、工作正常。

我应该关注什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否  同时将 rfPacketErrorRate 用作 RX 和 TX?

    我刚做了一个测试、运行了示例、但没有对其进行任何修改、我没有遇到任何问题。 我使用了我们的 LP:

    这是唯一一个无法正常工作的 PHY、还是您发现 其他 PHY 也存在问题?

    Br

    Siri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这完全是我的错。 抱歉浪费了带宽。 一切都签出。