请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 您好、我一直在使用 SDK 6.30 rfPacketErrorRate 进行详细介绍、但我无法获得 GFSK 200K 模式的工作效果(根本没有收到数据包)。 已尝试 SmartRF Studio 中的相应设置、工作正常。
我应该关注什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、我一直在使用 SDK 6.30 rfPacketErrorRate 进行详细介绍、但我无法获得 GFSK 200K 模式的工作效果(根本没有收到数据包)。 已尝试 SmartRF Studio 中的相应设置、工作正常。
我应该关注什么?