This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:LP-CC1352P7

Guru**** 2769765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1234498/lp-cc1352p7-lp-cc1352p7

器件型号:LP-CC1352P7

在一个论文项目的 Wi-SUN 技术测试中、查询边界路由器(Silicon Labs 的 BRD4170A)和节点(CC1352P7-1)之间的互操作性。

大家好、我目前正在为我的论文项目使用不同的模块对 Wi-SUN 技术进行测试。 在所有这些测试中、我在尝试执行边界路由器(Silicon Labs 的 BRD4170A)和节点(CC1352P7-1)之间的互操作性测试时遇到困难。

具体问题是 CC1352P7-1节点未连接到边界路由器。 我之前使用过 ns_node 和 ns_CoAP_node 示例、这些示例曾用于针对 CC1352R7电路板的类似测试、但未实现所需的结果。

为了提供更多的背景和信息,我附上了边界路由器配置和与另一个节点的链路测试的图像。

我非常感谢您提供任何帮助、指导或见解、帮助我克服这一挑战、在我的论文项目中建立边界路由器和节点之间的互操作性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    Unknown 说:
    具体问题是 CC1352P7-1节点未连接到边界路由器。 我之前使用过 ns_node 和 ns_CoAP_node 示例、这些示例曾用于针对 CC1352R7电路板的类似测试、但未能获得所需的结果。[/引号]

    请您能否共享此加入过程中边界路由器端的完整日志。 失败在哪里?

    当一个节点(可以是任何节点)成功加入边界路由器的网络时、请捕获日志。  然后比较此节点无法加入网络时生成的日志。 这样、我们就能够确定故障发生的位置。

    此致、
    SID