请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P 低于1GHz 团队、
我们的客户希望在2.4GHz、500kbps 的速率下运行。 他们一直在这样做、但想知道我们针对2-GFSK 的此种情况建议的配置是什么。 (偏差、RX 滤波器带宽)
您会推荐 MSK 而不是2-GFSK 吗?
您是否会推荐15.4 PHY?
是否可以通过2Mbps PHY 在专有模式下使用此器件?
谢谢。
Darren
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
低于1GHz 团队、
我们的客户希望在2.4GHz、500kbps 的速率下运行。 他们一直在这样做、但想知道我们针对2-GFSK 的此种情况建议的配置是什么。 (偏差、RX 滤波器带宽)
您会推荐 MSK 而不是2-GFSK 吗?
您是否会推荐15.4 PHY?
是否可以通过2Mbps PHY 在专有模式下使用此器件?
谢谢。
Darren
可以在 CC13x2上运行2Mbps BLE PHY 和相应 API。
您可以使用 rfPacketRX 和 rfPacket TX 示例测试此情况。
以下是一个示例(使用1Mbps BLE + Prop API):
(+) CC1352P:蓝牙无线电:将访问地址/同步字设置为非蓝牙值-蓝牙论坛- Bluetooth︎- TI E2E 支持论坛
Siri.