This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:专有500kbps 及更高、2.4GHz

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1234369/cc1352p-proprietary-500-kbps-and-higher-at-2-4-ghz

器件型号:CC1352P

低于1GHz 团队、

我们的客户希望在2.4GHz、500kbps 的速率下运行。  他们一直在这样做、但想知道我们针对2-GFSK 的此种情况建议的配置是什么。  (偏差、RX 滤波器带宽)

您会推荐 MSK 而不是2-GFSK 吗?  

您是否会推荐15.4 PHY?

是否可以通过2Mbps PHY 在专有模式下使用此器件?

谢谢。
Darren