This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CC1352P 网状网络在办公时间内不稳定

Guru**** 2482145 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1238186/cc1352p-cc1352p-mesh-network-unstable-during-office-hours

器件型号:CC1352P

我们在生产中采用了 TI 的 CC1352P SUB1G 解决方案。 但是、我们最近收到一个客户投诉、称网络性能不稳定。 在调查该问题后、我们发现设备正常运行时间表示在办公时间内网络不稳定、这在办公时间之后恢复正常。 我们的器件采用网状网络布局进行配置、如下图所示。 具体而言、以黄色突出显示的节点在办公时间内出现严重的不稳定性、而其余器件正常运行。

考虑到这些情况、我们希望深入了解造成这种网络不稳定的潜在原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adnan:

    您能否确认网状网络所基于的技术以及使用的频段(IEEE 802.15./Wi-SUN/contiki-ng)?

    这种办公时间问题表明、这与一些工人可能携带的设备有关、实际上甚至可能是他们的手机。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    我们使用以下对讲机设置< IEEE 802.15.4、50Kbps、25KHz 偏差、2-GFSK、100KHz RX 带宽>频率范围为900MHz~927MHz

    为了提供进一步的见解、这些设备部署在容纳各种办公室和医院的建筑物内。 最初、我们推测附近 Wi-Fi 或 LTE 网络的使用增加可能会导致网络不稳定。 但是、与低于1G 相比、Wi-Fi 以不同的无线电频率工作、因此我们认为这不太可能是根本原因。 作为调查的一部分、我们进行了一项测试、将 Sub1G 器件放置在靠近 Wi-Fi 路由器的位置、与将这些器件放置在远离路由器的位置相比、接收信号强度指示(RSSI)有所降低。

    另一个假设是医院内使用的医疗仪器可能干扰我们的设备。 然而,这一假设仍然是推测性的,因为我们目前无法进入进行详细评估的地点。

    在我们探索导致网络不稳定的潜在因素时、这些见解让我们得以了解我们的思考过程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我给您发送了一条私人消息。