This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:关于 OAD 的一些问题。

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1232230/cc1312r-some-issues-about-oad

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

客户正在执行有关 OAD 的项目、现在面临一些问题。

  1. Staticx 或 Patchelf-Wrapper 是 由 OAD_IMAGE_TOOL 使用的 Python 环境的最后两个库 不能在 Python 2和 Python 3中构建的。
  2. 化管机想要在 gpiostandby 示例中添加安全标头、oad_image_tool.py 的脚本应该如何添加命令? 您能举个例子吗?
  3. 如何验证 BIM 中打开灯的图像?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、                                                         

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    客户可以查看此简单链接学院以了解相关步骤。 在 Code Composer Studio 中构建项目时、会在编译后处理步骤中提供 OAD 映像工具。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACH9bnj7MZwrwi0md7v4OA__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    感谢您的快速响应。

    bim_onchip 项目可以验证 gpiostandby 项目吗? 流程是怎样的?

    鉴于客户项目的紧迫性、我们希望提供满意的响应。

    此致、                                                         

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    bim_onchip 项目能否验证 gpiostandby 项目? 流程是什么?

    我们需要更详细地了解客户端系统、对此进行评论。  

    BIM 只是图像管理器。 如何将映像刷写到器件中? 您是否使用了任何无线堆栈或串行接口?

    请说明整个系统。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    客户通过 Uniflash 烧坏了、但无法烧坏。 是否有某项配置不正确?  还有哪些其他操作方法?

    此致、                                                         

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    为了帮助客户、我们需要了解他们的系统。 我们需要了解他们正在努力实现什么目标?

    请提供我之前的问题的答案。  

    1.他们是计划使用某种无线堆栈还是串行引导加载程序。 该器件的预期行为是什么?

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    以下是客户的回复:

    他希望验证安全启动的照明示例。 密钥验证通过后如何跳转到照明项目?

    此致、                                                         

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您问客户他们究竟处于哪个阶段?  

    如何通过密钥验证后跳转到照明项目

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98/docs/ti154stack/html/oad-secure/bim.html

    这是 BIM 的文档。  

    下面是 BIM 用于验证 TI15.4堆栈 OAD 应用中映像的 OAD 映像头文档的链接。  

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98/docs/ti154stack/html/oad-secure/image-header.html

    此致、

    SID