This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:使用 CC1312R 进行电容调优

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1238811/cc1312r-cap-tuning-with-cc1312r

器件型号:CC1312R

大家好、

我已经使用 LaunchPad 测试了 CC1312R、并尝试通过修改电容阵列来调整中心频率、但出于某种程度的考虑、结果似乎不好。 阶跃不是线性的、0附近的一些值对我们

是否是此组件的问题? 我用多张卡进行了测试

有人遇到过这个问题吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    您如何绘制该图? 您使用的是 rfCarrierWave 示例、还是 SmartRFStudio?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    如果您正在使用 rfCarrierWave、可以尝试设置以下 CCFG 设置吗:

    SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_LINEAL_CAPARRAY_DELTA_workaround = 0

    为此、请转至您的工程设置-> Build -> Symbols -> Define Symbols -> Add:

    这是因为我们为非线性 CAP_ARRAY 行为提供了权变措施、如技术参考手册的第11.2.1.3章所述:

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur、

    我将尝试您的解决方案

    伊戈尔