This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:购买新的 LAUNCHXL-CC1310 (PCB 显示 Rev A) DSSS 模式错误

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1240602/cc1310-purchased-new-launchxl-cc1310-pcb-says-rev-a-dsss-mode-errors

器件型号:CC1310

使用 SmartRFStudio 7的新款 LAUNCHXL-CC1310 (Rev A)(2.28.0内部版本#364)

开箱即用体验-未更改其他设置-仅使用默认值

器件1 - WB-DSSS 240kbps、2-GFSK、195kHz 偏差、1x 扩展-数据包 RX -开始

在附近的工作台上-

器件2 -   WB-DSSS 240kbps、2-GFSK、195kHz 偏差、1x 扩展-数据包 TX -开始

平均 RSSI ~-25

接收正常- 94

接收不正常- 6

在此范围内以及在相对安静的900MHz 环境中、此误差率应为零(按频谱分析仪/全向-宽带天线/峰值保持)。

除干净运行的30kbps 外、所有 DSSS 速率均提供了类似的结果。   

我正在询问此测试的默认参数...  我缺少什么吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    当您说它仅使用默认设置时、是否意味着您没有更改任何内容? 例如频率、数据包数量、数据包长度等。 您是否刚刚选择了 PHY 并运行测试?

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-没有进行其他更改。  默认频率为915MHz。 默认情况下数据包数为100、默认情况下为"全部"。

    我刚刚获得了另外两个新的 cc1310 Launchpad、并在 DSSS 240kbps 上获得了相同的结果

    较低的速率(120、60、30 kbps)运行无 干扰-我刚刚运行了默认的100数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在不同的频率下运行、更重要的是在 FFC 频带之外运行、您是否发现了差异?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为我看到的是导致数据包故障的外部噪声?  我可以在处理箱中尝试这样做来消除这种情况。