使用 SmartRFStudio 7的新款 LAUNCHXL-CC1310 (Rev A)(2.28.0内部版本#364)
开箱即用体验-未更改其他设置-仅使用默认值
器件1 - WB-DSSS 240kbps、2-GFSK、195kHz 偏差、1x 扩展-数据包 RX -开始
在附近的工作台上-
器件2 - WB-DSSS 240kbps、2-GFSK、195kHz 偏差、1x 扩展-数据包 TX -开始
平均 RSSI ~-25
接收正常- 94
接收不正常- 6
在此范围内以及在相对安静的900MHz 环境中、此误差率应为零(按频谱分析仪/全向-宽带天线/峰值保持)。
除干净运行的30kbps 外、所有 DSSS 速率均提供了类似的结果。
我正在询问此测试的默认参数... 我缺少什么吗? 谢谢!