你(们)好!
CAP 阵列仅限于在某些情况下使用、在硬件注意事项文档中按如下文字进行处理。有点混乱。 您能解释一下吗?
1.我想再次确认是中国的频段还是20dbm? 或者在20dBm 配置下使用哪个频带、不建议使用内部电容器?
即、如果欧盟/美国频段+ 20dBm、是否可以使用内部电容?
2.关于"电容归零"。 这意味着没有 Delta (Δ 值=0)还是 CAP 值=0pF? 根据 表6-1、看起来无法将内部电容设置为0。 电容器阵列增量
#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD 0x1 //不应用电容器阵列增量
内部电容器阵列可以用于大多数用例、 但是、如果系统需要符合 ARIB STD T-108和中国关于470–510MHz 频带的法规以及使用+20dBm PA 时、建议使用外部晶体负载电容器并将内部 XOSC 调谐电容器设置为零。 有关如何设置内部 XOSC 调谐电容器的信息、请参阅第6.4节。
谢谢。
Br. 阿尔宾