Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: SysConfig
您好,
我们构建的项目形式为 simple_peripheral_oad_offchip_lp_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang、但我们的硬件 设计使用 不同的 引脚连接到 具有 LAUNCHXL--CC1352P7-1的外部 SPI 闪存,我们无法从闪存引导、我们应该怎么做?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、GHB:
由于您按照此处介绍的过程进行操作、因此我假设这不是构建和闪存的问题。
但以下仍是相关的问题。 它在哪里发生了故障? 什么是器件行为?
失败在哪里?
这些器件的行为是怎样的?
[/报价]此致、
SID
尊敬的 Dong:
我意识到了错误。
以下是您必须根据原理图修改 SPI 引脚的方法、 电路板/ bsp.h :
#define BSP_IOID_FLASH_CS IOID_6 #define BSP_SPI_MOSI IOID_7 #define BSP_SPI_MISO IOID_5 #define BSP_SPI_CLK_FLASH IOID_8
实际上、bim_xxxx 项目不使用 SysConfig。
请告诉我、它是否最终能为您效劳。
此致、
亚瑟
Arthur、您好!
我们找不到" 电路板/ bsp.h "、位于我们的项目"simple_peripheral_oad_offchip_lp_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang"中。
我们发现 "串行接口信号配置为特定的 DIO。 这些引脚是固定的、无法重新配置。" 《CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计 注意事项》中的。
似乎无法重新配置引脚。
此致
董
Arthur、您好!
我们尝试了您的方法。 程序无法从"LAUNCHXL--CC1352P7-1"引导。 详细步骤遵循了"simplelink_acad_cc13xx_cc26xxsdk_6_40_00_00/modules/ble5stack/ble_enhanced_oad_basines/ble_enhanced_oad_basines.html"。
拉加德斯
董