主题中讨论的其他器件: CC1312R
您好!
我打开了 CC1311R3和 CC1312R1参考设计、但找不到 为哪个 区域创建了射频路径。 我们的目标频带为915MHz 和433MHz。
我假设所有参考设计的默认区域都是欧洲(433MHz)。
请告知是否是这种情况、并与美国地区(915MHz)的射频路径共享一个设计链接。
感谢您的大力支持。
Br、
阿尔弗雷德。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我打开了 CC1311R3和 CC1312R1参考设计、但找不到 为哪个 区域创建了射频路径。 我们的目标频带为915MHz 和433MHz。
我假设所有参考设计的默认区域都是欧洲(433MHz)。
请告知是否是这种情况、并与美国地区(915MHz)的射频路径共享一个设计链接。
感谢您的大力支持。
Br、
阿尔弗雷德。
尊敬的 Alfred:
欧洲的默认频段通常为868MHz (863-870MHz)、其中14.0dBm_max 可以在整个频段中传输。 存在一个250kHz 窗口、最大功率也为27dBm。
也可以使用433MHz、但输出功率较低、为10.0dBm。 手持设备的天线效率远低于868MHz、与868MHz 相比、这也会限制范围。
通常、参考设计将涵盖欧洲868MHz 频段和美国915MHz 频段(902MHz - 928MHz)。
请参阅与 CC1311R 相同的 CC1312R 参考设计: https://www.ti.com/lit/zip/swrr160
此致、
理查德
您好、Richard、
感谢您的反馈。
由于我将替换 MP 产品中的 CC430、因此必须同时支持433MHz 和915MHz 区域。
根据您的反馈、我知道我可以使用具有相同射频链 的两个区域、同时它对于915MHz 而言是最佳选择 、对于433MHz 而言则更低(最大10dBm)。
我更喜欢为每个区域设置一个专用的射频链,因此两个区域都将具有优化的射频链 。
您是否有 专为433MHz 设计的任何其他原理图可以重复使用其射频链?
感谢您的大力支持。
Br、
阿尔弗雷德。
您好!
如果您希望同时具有433MHz 和915MHz、最简单的选择是具有两个单端端口。 例如:RF_P 为433MHz、RF_N 为915MHz。
差分解决方案不会同时适用于433MHz 和915MHz;因为当无源器件设计为915MHz 频带时、433MHz 的二次谐波将过高、并且在433MHz 下 IL 会变大。
在 CC131xR 上使用两个单端端口是否是有效的选项?
您好!
好的。 但具有两个不同的 BOM。
对于433MHz BOM、请从 https://www.ti.com/lit/zip/swrc352复制低于1GHz 路径上的值
对于915MHz BOM、请从 https://www.ti.com/lit/zip/swrr160复制低于1GHz 路径上的值
此致、
理查德