This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:美国和放大器的参考设计;需要 EU (CC1312R1也有同样的问题)

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311R3, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1247773/cc1311r3-reference-design-for-both-us-eu-is-needed-same-question-is-for-cc1312r1

器件型号:CC1311R3
主题中讨论的其他器件: CC1312R

您好!

我打开了 CC1311R3和 CC1312R1参考设计、但找不到 为哪个 区域创建了射频路径。 我们的目标频带为915MHz 和433MHz。

我假设所有参考设计的默认区域都是欧洲(433MHz)。

请告知是否是这种情况、并与美国地区(915MHz)的射频路径共享一个设计链接。  

感谢您的大力支持。

Br、

  阿尔弗雷德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    欧洲的默认频段通常为868MHz (863-870MHz)、其中14.0dBm_max 可以在整个频段中传输。 存在一个250kHz 窗口、最大功率也为27dBm。

    也可以使用433MHz、但输出功率较低、为10.0dBm。 手持设备的天线效率远低于868MHz、与868MHz 相比、这也会限制范围。

    通常、参考设计将涵盖欧洲868MHz 频段和美国915MHz 频段(902MHz - 928MHz)。   

    请参阅与 CC1311R 相同的 CC1312R 参考设计: https://www.ti.com/lit/zip/swrr160

    此致、

      理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的反馈。  

    由于我将替换 MP 产品中的 CC430、因此必须同时支持433MHz 和915MHz 区域。  

    根据您的反馈、我知道我可以使用具有相同射频链 的两个区域、同时它对于915MHz 而言是最佳选择 、对于433MHz 而言则更低(最大10dBm)。

    我更喜欢为每个区域设置一个专用的射频链,因此两个区域都将具有优化的射频 。  

    您是否有 专为433MHz 设计的任何其他原理图可以重复使用其射频

    感谢您的大力支持。

    Br、

      阿尔弗雷德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望同时具有433MHz 和915MHz、最简单的选择是具有两个单端端口。 例如:RF_P 为433MHz、RF_N 为915MHz。

    差分解决方案不会同时适用于433MHz 和915MHz;因为当无源器件设计为915MHz 频带时、433MHz 的二次谐波将过高、并且在433MHz 下 IL 会变大。

     在 CC131xR 上使用两个单端端口是否是有效的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    我们的 产品 物理尺寸很小、因此没有足够的面积来覆盖一块电路板上的两个频带。 我们 目前有两种模型、一种用于 EU、另一种用于 US、同时使用具有不同 BOM 的相同 PCB。 关于这一点、 您是否可以与我分享任何单端或差分解决方案?

    Br、

      阿尔弗雷德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 但具有两个不同的 BOM。

    对于433MHz BOM、请从 https://www.ti.com/lit/zip/swrc352复制低于1GHz 路径上的值

    对于915MHz BOM、请从 https://www.ti.com/lit/zip/swrr160复制低于1GHz 路径上的值

    此致、

      理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Richard 为您提供的热情支持!

    Br、

     阿尔弗雷德。